This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:FAULT#引脚在 VIN=0V 或 EN=0V 时强制0V

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774624/tps25200-fault-pin-forced-0v-at-vin-0v-or-en-0v

器件型号:TPS25200

大家好、

 我想确认 TPS25200在以下条件下不会损坏。

条件
  FAULT#引脚被其他器件强制为0V。
 6引脚输入:0V 或3.3V 或5V
 4引脚 EN:0V 或3.3V
 *不需要针对这些情况进行过流检测。

 我的理解是 TPS25200不会损坏、因为 FAULT#是开漏。  

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    正确。 FAULT#是开漏输出、因此、当 FAULT#引脚被其他源强制为0V 时。 将不会有任何电流流经 FAULT#。 因此、TPS25200器件不会损坏。

    此致、
    Rakesh