This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:在某些电流负载下出现异常噪声...

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774541/tps51285b-abnormal-noise-at-some-current-loading

器件型号:TPS51285B

尊敬的 Sirs:

我的客户正在使用 TPS51285B 进行测试、发现了一些有关噪声的问题。

以下是测试结果!

虽然输出负载约为3~5A、但噪声似乎比其他电流负载大。

请帮我检查随附的原理图并提供一些建议。

谢谢。  

e2e.ti.com/.../4745.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    原理图看起来不错。 请将波形从3A 更改为5A、然后发送给我进行分析。  

    您可以通过电子邮件发送给我。 Edwin-Zang@ti, com

    BRS、

    Edwin。