This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:OUT 的绝对最大额定值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400-Q1, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773803/tps60400-q1-absolute-maximum-ratings-of-out

器件型号:TPS60400-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS60400

大家好、团队成员。

TPS60400-Q1的最大额定 OUT 到 GND 电压是否为-5V?对吗?
是-5.5V 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    是的、按照 TPS60400-Q1数据表中的建议、OUT 至 GND 的额定值为-5V 至0.3V。 如果您的应用需要-5.5V 电压、我建议您使用 TPS60400。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Tanvee。
    我计划在+5 Vin -5 Vout 时使用它,但不可能在+5 V 时使用5%的偏差?
    负载电流为1mA 或更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    我想通过邮件进一步讨论这一问题。 请您通过邮件向我发送有关您的申请的更多信息。

    此致、
    Tanvee