This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:关于 TPS51285B OCL 设置...

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B, CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774534/tps51285b-about-tps51285b-ocl-setting

器件型号:TPS51285B
主题中讨论的其他器件: CSD87350Q5D

尊敬的 Sirs:

我的客户正在使用 TPS51285B 进行测试、并希望使用附加的 Excel 工具设置 OCL。

但是、由于工具的结果、OCL 值似乎比客户目标值大。

工具中的 OCL 结果为29.3A。

您能帮助检查它有什么问题吗?

谢谢。

以下是客户配置。

1.5V/12A 输出、OCL 需要设置为15A

2.3.3V/15A 输出、OCL 需要设置为16A

MOSFET  mΩ CSD87350Q5D 和顶部 RDS 5mΩ,低 RDS 1.2 m Ω

4、阻气门为1.5uH、3.7 mΩ

 

e2e.ti.com/.../Tps51285_5F00_Design_5F00_support_5F00_sheet_5F00_r0.2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    因为 MOSFET 的低侧 Rdson 太小。 因此、它需要较低的 VTRIP 电压。 因此 RCS 很小。 如果 RCS 电压太小、则无法满足 VTRIP 电压。 最小 VTRIP 电压为0.2V。  

    解决方案1:使用更大的 Rdson MOSFET。 当然、效率会更低。  

    解决方案2:设置更高的 OC 值。  

    BRS、  

    Edwin。