This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:电流感应电阻器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000EVM, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769730/bq2000-current-sense-resistor

主题中讨论的其他器件:BQ2000EVMBQ2000

大家好、

我的客户将 BQ2000EVM 中的电流感应电阻器 R3更改为0.1欧姆、预计具有0.5A 的电流。

数据表 eq 显示。 4电流应为0.05/0.1 = 0.5A

但它们实际上具有大约300mA 的充电电流。

产生如此低电流的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod、

    充电器使用哪种类型的电池化学成分?
    我们将尝试重现此问题。 根据数据表(如您所述)、它应该提供500mA 的快速充电电流。

    此致、
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vsevolod、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro,很抱歉,他的答复很晚了。

    客户使用锂电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    我在我的项目中使用 BQ2000来获得1A 的充电电流、我在第一版 PCB 中也遇到了同样的问题。 因为与电路串联的迹线也是分流电阻器的分离点。 您必须增加布线的宽度并减小其长度。 我还建议您并联几个相同值的电阻器、以获得所需的值。 然后、您可以微调它们的数量、以便在之后获得实际电流。

    这里显示了具有分流电阻器的 PCB 的不同之处。

    此致、

    Fai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fai、

    感谢您分享您的经验。

    您好 Vsevolod、

    希望 Fai 的评论有助于解决您的问题。