This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:将 TLC5954与 Raspberry Pib3+连接

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773475/tlc5954-interfacing-tlc5954-with-raspberry-pi3b

器件型号:TLC5954

我已选择 TLC5954作为基于 LED 的用户界面的显示驱动器。  控制器为 Raspberry Pib3+。

SPI 端口不允许传输49位、  我能够 使用 SPI 传输48位并在示波器上进行验证。

如何传输第49位?  使用 SPI 的同一 PI3B+引脚。

49位可使用位 bang 接口进行传输、 这是不可接受的。

还有其他方法吗?

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    49位被组织为一个移位寄存器、这个器件允许将多个芯片与 SIN/Sout 引脚连接。

    因此只需传输56位;前7位将从 Sout 引脚中下降、并可以转到 位桶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有级联两个多个器件、我建议使用 GPIO 来传输数据。

    此致、

    肖恩。