This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700XX-Q1:有关对称电源调节的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403, TPS723-Q1, TLV700, TPS7A39, TPS7A39EVM-865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774402/tlv700xx-q1-question-about-symmetric-power-supply-regulation

器件型号:TLV700XX-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS60403TPS723-Q1TLV700TPS7A39TPS7A39EVM-865

大家好、很抱歉、我是问"这是否起作用..."的人 问题、但我更喜欢在购买前询问! 我的问题如下:

如果我有一个3.7V 锂离子电池、并且我需要一个用于3.3V EMG 应用的对称电源、我是否可以使用 TLV70033-Q1在电流为50mA 时将其从3.7V 调节至3.3V? 通过阅读数据表、它似乎可以正常工作。 我对负极部分更加困惑。 负电源的工作电流大约为10mA、因为它不是为数字电路供电、而是为模拟电路供电、因此我想使用 TPS60403 60mA 电荷泵电压逆变器获得-3.7V 电压、然后使用负 LDO 获得-3.3V 电压? (我找不到像 TLV70033-Q1这样的固定3.3V 负电压稳压器、您会推荐哪种稳压器?)

对于信号非常易受噪声影响的 EMG 应用、您是否会推荐此设置? 也许电荷泵会增加过多的噪声、最好是使用两节3.7电池并将其串联以获得对称电源? 希望您能理解我的问题!

提前感谢!

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我注意到您将 TLV700的汽车版本用于正 LDO。 这是否意味着您还需要通过汽车认证的负 LDO? TPS723-Q1是目前唯一符合汽车标准的负 LDO。 如前所述、您需要使用可调输出版本才能实现-3.3V 电源轨。

    如果您不需要汽车级器件、请考虑使用 TPS7A39、它是一款可提供正负输出轨的双路 LDO。 您仍需要为负电源轨提供负输入。

    LDO PSRR 将降低电荷泵的噪声、并可执行额外的无源滤波以进一步降低噪声。 最终、您将需要决定缩减是否足以满足您的应用需求。 您可以在原型设计早期将 TPS7A39EVM-865用作工具、以帮助进行此确定。

    虽然我不知道用于 EMG 应用的 TI 参考设计、但您似乎在寻找便携式解决方案。 您可以从以下可穿戴健身和活动监测参考设计的电源树中找到灵感:

    www.ti.com/.../fitness-activity-monitors

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS7A39实际上是一个很好的选择! 参考设计也非常有趣、我将查看一下。 谢谢!!