This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:未使用 PGOOD

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769799/lmr23625-q1-pgood-unused

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625CFPQDRRRQ1 (WSON PKG)的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如果它们不使用 PGOOD 功能、建议使用什么端子处理? 是否可以打开?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以开路或短接至 GND

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们还有其他问题。 可以确认吗?

    [问题]
    在以下条件下、PGOOD 开关的状态是"开启"还是"关闭"? 如果要打开 PGOOD 开关、只要开关电流不超过1mA、是否正常?

     VIN=开路或0V
     PGOOD 上拉电压= 3.3V 外部电源

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PGOOD 引脚很可能会关断、因为您没有驱动器将其下拉为低电平。
    通常、我会在3.3V 上施加大约100k 的电阻上拉

    谢谢
    -Arief