This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能帮助为我的激光电视提供 LED 驱动器吗?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, TPS92518HV, TPS92640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771326/could-you-help-to-provide-a-led-driver-for-my-laser-tv

主题中讨论的其他器件:LM3409HVTPS92518HVTPS92640

你(们)好,先生

目前、我们希望开发激光电视、激光 LED 为57V 和3A、一个 LED 的功率为~170W。  

那么、您能帮我提供一个驱动器 IC 吗?

谢谢

张涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我不知道可以驱动170W LED 的 TI LED 激光驱动器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、  

     我们并不完全清楚您想要设计什么。  请提供项目的方框图、特别是您要求设计帮助的部分的要求。   

    您也可以搜索我们的参考设计以查找类似的应用。  例如,这是激光打标设计: http://www.ti.com/solution/automated_machinery_laser ,可能与您询问的内容不完全相同,但它可能是相似的,可以用作起点吗?  

    当我浏览参考设计时,我刚刚发现了一个激光电视设计!: http://www.ti.com/solution/laser-tv 。  这应该是一个很好的起点。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    请检查 LM3409HV 或 TPS92518HV 是否适合您的用途。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard

    感谢您的回复、现在项目处于研究和模型阶段、我没有任何方框图和解决方案。 我刚刚获得了激光二极管的草稿版本规格。 您能帮我找到 TI 的驱动器芯片吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、我们计划使用57V/3A 二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我将查看 TPS92640/641。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢