This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912-1.5压降

Guru**** 2513305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773726/lp5912-lp5912-1-5-voltage-drop

器件型号:LP5912

您好、先生、

我们使用 LP5912-Q1 EVM 并将芯片更改为 LP5912-1.5样本、下面是我们的测试结果。

LDO

输入电压

负载上升

75mA

150mA

300mA

250mA_400mA

LP5912-1.5

1.8V

0.5us

0.33V

0.43 V

0.485V

0.09V

您认为这种压降趋势对您来说是否有意义? 我们是否有任何方法可以改善压降?

此外、您是否有类似的尺寸或小尺寸解决方案、以及更好的性能可以向客户推广?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    您能否澄清一下您是如何进行测量的? 压降是一个直流参数;因此、在进行测量之前、应将 Vin 和 Iout 稳定。 您的测量结果看起来可能会受到瞬态响应的影响。 您能否在测试期间提供显示输入电压、输出电压和输出电流的多通道范围?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已向您发送邮件并附上所有图片。

    请通过邮件进行讨论。

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    感谢您提供的范围。 范围显示了 LP5912-Q1的负载瞬态响应。 压降是具有恒定电流和恒定负载的直流规格。 数据表的典型特性曲线部分提供了负载瞬态曲线、如图32至37所示。

    任何 LDO 的负载瞬态响应将取决于 LDO 的带宽、瞬态幅度、瞬态压摆率和输出电容。

    LDO 的带宽是 LDO 控制环路响应瞬态的速度。 这不是可调参数、因为它是 LDO 内部设计决策的一个因素。

    瞬态的幅度和瞬态的压摆率由应用决定。 瞬态的幅度越大、瞬态的压摆率越快、瞬态响应的幅度就越大。

    当 LDO 响应瞬态时、输出电容器将有助于减小瞬态响应的幅度。 输出电容器越大、瞬态响应的幅度越小;但是、这也会延长瞬态响应的持续时间。 这是由于瞬态期间输出电容器充电/放电造成的。

    以下应用报告提供了更多详细信息:

    www.ti.com/.../snoa507.pdf

    非常尊重、
    Ryan