This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:是否有 CPGA-20封装?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT, LM5116WG, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774444/lm5116-ht-is-there-a-cpga-20-package

器件型号:LM5116-HT
主题中讨论的其他器件: LM5116WGLM5116

大家好、

客户正在为钻孔应用寻找没有热关断功能的降压转换器。

LM5116-HT 和 LM5116WG 数据表中都有令人困惑的注释。 首先、-HT 数据表中提到过热关断、但后来指定了陶瓷 DIP 封装的热关断实际上是被禁用的。 我可以正确地假设根本没有提到过热关断、因为-HT 仅采用陶瓷封装、对吧?

其次、WG 数据表提到一个没有热关断功能的 CPGA-20。 这是不正确的、对吧? 该器件附带的唯一陶瓷封装是 CDIP-18、这是-HT、对吧?

最后、该器件是否可以裸片购买?

如果 E2E 上不应讨论此问题、请离线向我发送电子邮件。

谢谢!

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已通过离线方式向您发送电子邮件。

    LM5116数据表自 CPGA-20封装上市以来就没有更新。

    部件的–HT 版本将不包括热关断。

    谢谢、

    Daniel