This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:最大 仅使用 CAP 引脚时的输入/输出电流

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22933, TPS2121, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770590/tps22933-max-input-output-current-when-using-cap-pin-only

器件型号:TPS22933
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2115A

下面已经提出了这种问题:

但对于最重要的问题、仍然没有答案:

假设我们使用 TPS22933对电池充电器进行 ORing、是否可以仅使用电容式输出? 如果是、最大输入和最大输出额定值是多少? 它是否仍为50mA? 或者"自动开关"(如图所示)是否能够提供更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您与 E2E 联系!

    正确、TPS22933的 CAP 引脚只能支持50mA 的输出电流。 如果您正在寻找可支持电池充电器 ORing 的不同电源多路复用器件、我建议查看 TPS2121或 TPS2115A。 TPS2121可在更大的电压范围内运行、并提供过压保护、电流限制和热关断等附加保护特性、而 TPS2115A 提供比 TPS22933更佳的 IQ、ISD 和 Ron。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Arthur 的快速回复和其他选择-很棒、但不幸的是不符合预算。
    最后一个问题:VIN 和 CAP 之间是否存在下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    VIN 和电容器之间不应有压降。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur!