This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990:是否存在基于 VIN VBIAS Cload 和 Iout 的最大 CT (pF)/输出上升时间规格?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774421/tps22990-tps22990-is-there-a-maximum-ct-pf-output-rise-time-spec-based-on-vin-vbias-cload-and-iout

器件型号:TPS22990

输入电压5V

VBIAS 5V

导通电阻连接到 VIN 5V

CT = 0.47uF (这是太多的 C 吗?)

我测量的 VOUT T 上升时间为1ms、预计时间为15ms 或更长时间。

Cload 为300uF  

I LOAD 为100mA

我是否需要对 ON 引脚排序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我将关闭此线程、因为它与我们的另一个线程有关:e2e.ti.com/.../2865127

    谢谢、
    黄亚瑟