This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990:是否有最大 CT (pF)/输出上升时间规格?

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774416/tps22990-tps22990-is-there-a-maximum-ct-pf-output-rise-time-spec

器件型号:TPS22990

TPS22990:是否有最大 CT (pF)/输出上升时间规格?

我遵循了旧的主题、但我的问题没有得到解答。

我使用 TPS22990作为电压开关。

VIN = 5V

VBIAS = 5V

ON = 5V  

同时施加所有5V 电压。 这是可以接受的吗? 或者我是否需要对这些进行排序? VIN、VBIAS、然后断言?

在以下条件下、我看到 Vout T 上升1ms:

CT = 0.47uF

Cin = 1.0uF

器件= 0.1uf 时的 COUT

Cload 为~ 200uF

我希望 VOUT 上的 T 上升时间为~ 15ms、但看到的 T 上升时间为1ms

我添加了更多 CT、但仍为1ms。

此开关是否可以使我的 T 上升15ms? 在这些电压和负载条件下?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您与 E2E 联系!

    您对定序正确无误。 您能否先尝试在 VIN 和 VBIAS 上施加电压、然后再将 ON 引脚置为有效?

    查看系统条件、我没有看到任何其他不正确的情况。 请注意、在 Cload 较大的情况下、如果输入电源突然下降至0V、则可能有大量的反向电流从 VOUT -> VIN 流出。 您是否在系统中看到这种情况?

    谢谢、
    黄亚瑟