This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:如何将 PMIC 设置为关闭状态并保持关闭状态模式?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771610/tps65916-how-to-set-the-pmic-in-off-state-and-to-stay-in-off-state-mode

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: AM5716

引脚 PWRON 被用于通过使用长按键功能进行一个电源循环。 我们已经将按钮绑定到该引脚。

但是、如果我们要关闭(关闭模式) PMIC、是否有办法保持关闭状态而不重新定序至打开状态? 寄存器1A0h 位1 (SW_RST)生成复位、但不会使 PMIC 保持关闭状态。

其目的是实现一个按钮来加电以及关闭 PMIC (PMIC 输出轨)。

这些行为是否有解决方案?

注意:TPS65916用于为 AM5716供电。 所有建议的连接都在 PMIC 和 AM5716之间(RESET_OUT、POWERHOLD 等)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmin、
    我想看看能否找到解决方案、但我没有发现任何明显的问题。 我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 您应该在今天下午听到她的声音。
    感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmin、

    长按键功能是关闭请求。 PMIC 一旦发现此事件、将关闭并保持关闭状态、直到收到 ON 请求。 如果在长按键事件后器件打开、请检查是否存在开启请求(例如 PWRON 切换或 POWERHOLD 高电平)。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nastasha。

    如数据表中所建议的那样、引脚 PWRON 已经被连接至一个按钮。

    POWERHOLD 已经连接到 LDOVRTC 上的上拉电阻器。 因此、它不能用于保持 PMIC 打开关闭状态、因为它永远不会启动!! POWERHOLD 引脚(GPIO5)可以覆盖、但一旦按钮切换、它将重置所有寄存器。 因此、也不是解决方案...

    是否有任何寄存器可覆盖 POWERHOLD 偶数? 有掩码吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmin、

    通过将 POWERHOLD 连接到 VRTC,您将创建始终存在的 On 请求。 这意味着在任何关闭请求后、器件将重新打开、因为 POWERHOLD 为高电平。

    如果要使用 PWRON 打开和关闭器件、我建议不要使用 POWERHOLD。 相反、在发出请求时按下按钮后、使用软件位 DEV_ON 将 PMIC 保持为 ON。 然后、当您使用按钮上的长按键事件时、PMIC 将关闭并保持关闭状态、直到出现新的 ON 请求。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nastasha。

    遗憾的是、对于我们的应用、根据您的建议、我们需要结合 PWRON 来打开 PMIC、并使用 POWERHOLD 来保持关闭状态(但不是始终)。 它可能需要一个外部置位/复位锁存门来控制 POWERHOLD 引脚、并同时使用长按键功能。

    根据我的理解、POWERHOLD 必须处于高级状态、以便 PMIC 可以自行加电。 PMIC 加电后、POWERHOLD 必须处于低电平(通过复位使用 CPU GPIO 完成的外部栅极)、因此可使用长按键 PWRON 引脚来关闭 PMIC 并为其加电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmin、

    如果您使用 PWRON (引脚)和 DEV_ON (软件位)、POWERHOLD 无需为高电平(实际上甚至无需使用)。

    一旦将 POWERHOLD 设置为低电平、就会禁用 PMIC。 它不会等待长按键。

    谢谢、
    纳斯塔莎