This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] L293:标记

Guru**** 2647415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772431/l293-marking

器件型号:L293

您好!
在哪里可以获得有关 L293NE 75CE71M 芯片有效标记的信息?
电路板在外部组装、 我支持一个国家、因为大约3%的已安装芯片不工作、并且标识和字体与过去不同。
主要缺陷类似于一个(或多个)输入与0V 或电源之间的短路。
更换驱动器可使电路板正常工作、因此其他器件和 PCB 正常工作。
我们的标准生产要求每月大约900个驱动器、我们从未看到过这个问题。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我们正在进行调查,并应在星期一之前作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    很抱歉、我忘记问您是否知道 L293NE 器件是在哪里购买的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了让 TI 开始验证过程、需要以下所有信息。 请查看并向 ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息。
    必填信息
    2)器件底部和顶部的高质量图片
    3)3) 2D 条形码标签的高质量图片。
    4) 4)装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。 (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)
    5)5)提供器件应用。
    提供并提交所需信息后、您的请求将被审核以进行验证。
    重要提示:组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件大小限制为1MB。 如果附件大于1MB、请发送电子邮件至 lisam@ti.com 和 j-davenport@ti.com。

    TI 强烈建议您直接从 TI 或 TI 授权经销商(focus.ti.com/.../distribcountryresults.jhtml)购买所有 TI 器 件、而不是从灰色市场或代理商处购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    由于 Jim 已回复说明、此帖子将关闭。 如果您需要更多信息、您可以回复该帖子。 如果帖子已锁定、请选择帖子右上角的"提出相关问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    如有任何其他问题、请回复上一帖子中的假冒产品分销列表。