This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动器的建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27712, UCC21222, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774300/recommendation-for-gate-driver

主题中讨论的其他器件:UCC27714UCC27712UCC21222UCC21520

您好!

我正在设计移相全桥直流/直流转换器。

输入电压:400Vdc

输出电压:650VDC

功率:3500W

  • 我需要有关可用于驱动此直流/直流转换器600V MOSFET 的栅极驱动器的建议。 PWM 信号来自 Max10 FPGA。 请包含非隔离式(自举类型)和隔离式栅极驱动器系列的建议。
  • 如果还能为具有上述额定值的相移转换器提供设计建议、那将是很棒的。

谢谢、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmi、
    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 我可以推荐用于600V MOSFET 的驱动器来查看相移全桥、但最佳驱动器将取决于设计工作参数和功率器件选择的详细信息。 例如预期工作频率和 MOSFET 参数、例如栅极电荷。 有关相移全桥设计建议的更多详细信息、您可以在 TI.com 上查看 TIDA 参考设计、或发布另一个线程、请求控制器建议、因为高电压控制器组可能会协助提供整体设计建议。
    对于非隔离式驱动器、UCC27712 620V 半桥驱动器和 UCC27714半桥驱动器可驱动高达600V 开关节点运行的半桥 MOSFET 配置。 这些驱动器用于工作频率为300kHz 或更低的全桥、半桥和 LLC 应用。 UCC27712的栅极驱动强度为1.8A 拉电流和2.8A 灌电流、UCC27714的栅极驱动强度为4A 拉电流和灌电流。
    对于更高频率运行和/或更低传播延迟、隔离式驱动器将是更好的选择、因为延迟时间要低得多。 如果您需要增强型隔离、UCC21520是一款具有4A 拉电流和6A 灌电流驱动强度的双通道隔离式驱动器。 UCC21222也是一款隔离式双通道驱动器、其基本隔离封装比 UCC21520更小、驱动强度为4A/6A。 如果只需要功能隔离、则 UCC21225是采用较小 LGA 封装的隔离式驱动器、但应检查引脚间距、以查看其是否适合您的应用。
    请告诉我们这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、
    Richard Herring