This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM23601:'定制#39;合成原理图中的二极管

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773693/webench-tools-lmzm23601-custom-diode-in-synthesized-schematics

器件型号:LMZM23601

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

以下设计参数提供了一个带有"定制"二极管的原理图、未将其表示为建议器件型号。

如何确定合适的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    您能否提供导出的 WEBENCH 共享设计链接? 您尝试链接的图像未显示在此线程上。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    显然、图像无法正常工作。

    以下是该设计的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我的负载实际上仅在低 uA 范围内、因此我初步选择了肖特基二极管: www.diodes.com/.../ds30548.pdf

    我的输入是稳定的5V、尺寸很重要、我需要-40至+125摄氏度的工作环境温度。

    此致

    Jon Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您可以选择任何二极管来满足您的要求。 反相降压仿真中的"自定义二极管"仅用作此类二极管的占位符。 我在反相应用的工作台测试中使用的特定二极管是 1N5821GOS 30V/3A 穿孔二极管。 有一种表面贴装类型(PMEG3030EP)、其规格相似。  

    此致、

    Jimmy