This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:超级电容器学习过程

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100EVM-001, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774277/bq33100-supercapacitor-learning-process

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

您好!

我使用 bq33100EVM-001对超级电容器的值及其 ESR 测量值进行平衡和监控。

我尝试完成超级电容器的学习过程、但学习周期失败。   一个示波器表示电容器电压实际上没有达到 V learn Max。 它达到 11654mV 并开始放电。

我在数据闪存屏幕中更新了超级电容器的初始设计值和 ESR 值。 SBS 屏幕 显示了电容器和 ESR 的确切值。 BQEVSW 不计算电容器和 ESR 的值。

我想知道 应该如何完成学习过程、以便 bqEVSW 计算电容器和 ESR 的确切值?

谢谢、

Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    我们似乎有一个意外的重复发布。 我们将在以下主题中继续讨论: e2e.ti.com/.../774276

    此致、
    Bryan Kahler