This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电流读数不正确

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769290/bq34z100evm-incorrect-current-reading

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQSTUDIOEV2400BQ34110

大家好、我使用 BQ34z100EVM 来测量65mAh 电池的电压和电流 、该电池由 TI 电池充电器 IC BQ24773EVM540充电并由电子负载放电。 充电电流为128mA、放电电流为65mA。 以下是测量充电和放电电流时 BQ34z100-G1电流寄存器的十六进制读数:

充电电流:128mA

0x10/0x11:00 49

十进制表示为:00 73  

我将 BQstudioEV2400搭配使用、它的值也显示为73mA

我使用 DMM 检查了电流值、它显示了121mA。

放电电流:65mA

0x10/0x11:FF C4

十进制表示为:255 196。

在处理这些值时:(255*256+196)/1000 = 65476/1000 = 65.47mA

BQstudio 显示的值为61mA。

为什么电量监测计测量充电电流不正确? 在放电电流情况下、读数为何会减少4mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    请使用 bqStudio 校准监测计。

    在 Calibration (校准)选项卡中:

    1) 1)执行 CC 偏移和电路板偏移校准
    2) 2)执行电压校准 training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration
    3) 3)执行电流校准 training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试对65mAh 进行校准。 我完成了 CC 偏移和 CC 板校准。 校准了3.7V 电压和100mA 电流。 但是 、BQ34z100EVM 电量监测计的电压和电流读数仍然与以前相同。

    现在、我尝试为另一个电池充电、一个3000 mAh。 我重复了 CC 偏移、CC 板和电压(3.7V)校准步骤。 但是、在尝试以3A 的电流校准监测计时、 当负载电流增加到~1.2A 以上时、监测计与 BQstudio 失去通信。 为什么会发生这种情况?

    此外、我还有以下问题:

    1) 1)我只是对电池的端子电压和电流感兴趣。 是否需要通过 BQstudio 输入电池的化学成分信息以正确读取电压和电流? 我在 BQstudio 中提供的电池型号列表中找不到电池型号

    2) 2)如果我只想测量电压和电流、我需要预设数据闪存的哪些参数?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    对于通信问题、请确保 bqStudio 是最新版本(bqstudiotest 按钮)、此版本可在 ti.com/tool/bqstudio 上找到

    此外、请确保 EV2400运行的是最新固件、可在以下位置找到:ti.com/tool/ev2400

    对于以下查询:

    1) 1)只要器件正确校准、就可以从器件读取电压和电流。 此外、bq34110还允许读取库仑计数器。

    如果您希望器件测量正确、请执行化学 ID 匹配。 它只需要放电周期的日志文件。 如需了解更多相关信息、请访问 :www.ti.com/.../gpcchem

    2) 2)执行所有校准都应加以注意。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan!  

    我安装了最新的 BQstudio 版本并更新了 EV2400固件、它解决了通信问题。 因此、我在3.7V 时校准了监测计、在2A 时校准了电流。 电压和电流读数有所改善、但仍与实际值有很大差异:

    电池放电:

    实际电压:3.6V;测量电压:3159mV:

    实际电流:-1500mA;监测计电流:-1450mA  

    电池充电:

    实际电压:3.8V;测量电压:4070mV

    实际电流:512mA;监测计电流:441mA

    监测计读取的电压与 DMM 测量的电压相差很大。 如何进一步提高读数的精度?

    此外、在不久的将来、我必须以3A 的电流为电池充电。 因此、我尝试针对该电流值校准电量监测计、但当电流增加到2.7A 以上时、EV2400和电量监测计之间的通信再次关闭。这是否正常、即在2A 校准时、电量监测计是否正确读取了3A 的电流?

    非常感谢!

    Ved Soni。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    在这些低电压下、您是否在< 5V 模式下使用器件? 对于小于5V 的工作电压、请确保跳线在 J5上填充小于5V 的电压。此外、请确保 voltsel = 0。 重置器件并再次执行校准(1) cc 和电路板偏移(2)电压(3)电流

    如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、监测计在我正确校准后工作正常。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    很高兴听到它的启动和运行! 感谢您的介绍。

    此致、
    Bryan Kahler