Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400, BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ34110
大家好、我使用 BQ34z100EVM 来测量65mAh 电池的电压和电流 、该电池由 TI 电池充电器 IC BQ24773EVM540充电并由电子负载放电。 充电电流为128mA、放电电流为65mA。 以下是测量充电和放电电流时 BQ34z100-G1电流寄存器的十六进制读数:
充电电流:128mA
0x10/0x11:00 49
十进制表示为:00 73
我将 BQstudio 与 EV2400搭配使用、它的值也显示为73mA
我使用 DMM 检查了电流值、它显示了121mA。
放电电流:65mA
0x10/0x11:FF C4
十进制表示为:255 196。
在处理这些值时:(255*256+196)/1000 = 65476/1000 = 65.47mA
BQstudio 显示的值为61mA。
为什么电量监测计测量充电电流不正确? 在放电电流情况下、读数为何会减少4mA?