This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:如何在 MPPT 跟踪时快速上升开路电压

Guru**** 2518770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772216/bq25505-how-to-rise-up-the-open-circuit-voltage-quick-when-mppt-tracking

器件型号:BQ25505

大家好、

我想知道 BQ25505中 MPPT 的操作。

当采样开路电压时、电压会像时间常数一样缓慢上升。然而、电压低于开路电压的敏感度。
我认为输入电容器会对此产生影响。
请告诉我如何快速升高开路电压。

此致
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    MPPT 电路通过定期禁用充电器256ms (典型值)来获得每16s (典型值)一次的新基准电压。 在256ms 关断周期结束时、电路对 VIN_DC 电容器上的电压进行采样、该电压应为电池板的开路电压(VOC)、并将其存储在 VREF_SAMP 电容器上。 正确的做法是、VIN_DC 电容器形成的 RC 时间常数(建议使用4.7uF)和电池板的电阻必须远小于256ms。

    VREF_SAMP 电容器必须具有低泄漏电流。 否则、引脚和电容器的泄漏电流(或任何负载、包括10兆示波器探针)会使电容器放电过快、从而导致 MPP 测量不准确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San

    感谢您的信息。
    我知道我们需要使用泄漏电流较小的电容器。 但是、即使在 EVM 上也可以确认这种情况。 来自电容器模型编号(C 0805C475K9RACTU)的泄漏电流大约为0.3uA。 这是合理的值吗?

    随附的数据是对开路电压进行跟踪的器件的放大视图。  当此时的开路电压约为2.4V、但仅上升至1.9V 时。如果您有什么想法、请告诉我?

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff San

    我再次考虑面板的内部电阻器。虽然无法判断值、但我认为如果 CR 时间常数略大至4.7uF、则它可能长于256ms。
    这次建议使用4.7 μ F、但可以使用1 μ F 之类的小电容吗?这有什么问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    我们尚未测试 IC 将低于4.7uF。 较低的输入电容器可能需要大于22uH 的电感器。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    感谢您的支持。

    我通过反复实验学到了一些东西。

    当仅为超级电容器充电而不使用 EVM 将负载连接到 VSTOR 或 VOR 时、可能会正确检测到 VOC。

    即使在饱和状态下、负载开启的状态也不会上升到 VOC。

    如果有任何改进点、您会不会告诉您?

    这是开路电压。

    这只是连接的超级电容器。

    这是连接超级电容器和500欧姆。

     

    此致

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 上没有看到这种确切的行为。  我注意到、在 VOC_SAMP 上使用阻抗为10Mohm 的示波器探针时、由于10Mohm 示波器探针的负载、我测量的电压低于开路电压。   VIN_DC 试图调节哪个电感器电流流动到哪个电压、这与数据表图18中显示的电压相似?