This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:最大负载电容值是否存在任何限制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772660/tps544c20-is-there-any-limitation-of-max-load-capacitor-value

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS544B20

各位专家:

我想知道是否限制了最大负载电容值。 数据表中提到了最小电容器值、但我看不到最大负载电容器值的任何限制。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwar-san、

    没有显式限制。 您应该能够使用任何合理的值。 极高的值可能会导致 TPS544C20在启动期间进入电流限制(ISS =(CSS * Vout/TSS)+ ILOAD)。 此外、极高的输出电容可能会导致低 FCO 和低 PM。 对于任何合理的输出电容、您都不应遇到这些问题之一。 您正在考虑多少钱?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    TPS544C20的输出电容将小于3500uF、TPS544B20的输出电容将小于2200uF。 我认为这对于两种器件都是合理的价值。

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    我想请您对此发表评论。

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    让我与我们的团队讨论这一点。 我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    输出 LC 转角频率应远高于3kHz。 因此 Cout < 1 /(355.3E6 * LOUT)。
    对于470nH 的典型 LOUT、Cout 应远小于6000uF。 因此、根据您的 LOUT 值2500uF 或3500uF、似乎并不不合理。 请务必检查您的慢启动时间、如上所述。