This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STSNS01PUR 的替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774288/alternative-to-stsns01pur

主题中讨论的其他器件:BQ25150BQ25120A

大家好、

我正在寻找 STM 充电器的替代产品。

BQ25150是我发现的最接近的一款产品、希望您能证明我错了。

我需要在货架/运输模式下具有超低 IQ、集成3-3.3V LDO、固定4.1或4.2 Vbat、USB 提供80mA 充电电流

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    BQ25150非常适合此应用。 如果您需要直流/直流为 MCU 供电、那么 BQ25120A 可能是一个不错的选择。  

    我将按照我们之前讨论的方式订购 EVM。  

    此致、

    Gautham