This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620过流保护的输出电感电流波形是什么? 我们测量过流保护不起作用。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774338/tps54620-what-is-the-output-inductance-current-waveform-of-tps54620-overcurrent-protection-we-measured-that-overcurrent-protection-did-not-work

器件型号:TPS54620

TPS54620过流保护的输出电感电流波形是什么? 我们测量过流保护不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、

    我没有特定的 TPS54620过流波形。  不过、这很容易理解。  TPS54620使用逐脉冲电流限制并感测峰值(导通时间)和谷值(关断时间)电流。  峰值电流限制为11A 典型值、谷值电流限制为10A 典型值。  在导通期间、开关电流上升。  如果在导通期间开关电流达到电流限值、则导通时间将终止。 在关断期间、开关电流正在下降。  如果在关断时间、电流高于谷值限值、关断时间将延长、直至电流降至限值。  这两种操作的最终效果是占空比降低到低于调节至所需输出电压所需的占空比。  因此、当负载电流增加到超过限制时、输出电压将下降、三个电流在限制值处保持大致恒定。  您应该看到直流负载电流介于峰值和谷值限值之间、或者大约为10.5A 典型值。  在极端过载情况下、输出电压将下降到接近于零伏。

    您的电路是否以这种方式运行?  您能否共享测量结果?