This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:MOSFET 的开关损耗计算

Guru**** 2940010 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773883/csd18540q5b-switching-loss-calculation-of-mosfet

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: DRV8305

我正在尝试手动计算 MOSFET 的开关损耗、我发现这篇有用的文章 http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf 

我使用此公式计算损耗、即 PSW = Vin x Iout x FSW x (Qgs2 + Qgd)/IG、如所附链接第24页所述。

如何在这里获得正确的栅极电流?

我计算出相同的损耗、使用 Infenion 提到的另一个公式、它大约为1.3W。

如果是这样吗?

让我更好地计算开关损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:
    感谢您提出问题。 请查看此应用手册 :www.ti.com/.../slpa009a.pdf。 它将解释如何获得正确的 IG 进行计算。 您能告诉我有关该应用的更多信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    感谢您的快速响应。 我在 MATLAB/Simulink 中工作、我正在尝试使用适用于升压 drv 8305电路板的 Simscape 块在仿真中计算开关损耗、该电路板具有由此组成的逆变器  

    CSD18540Q5B MOSFET。 这是为了对 PMSM 电机进行仿真。

    因此、根据 drv8305数据表、有一条曲线显示 PVDD 与电源电流的关系。 根据该栅极电流、IG 的范围约为20-25mA。

    因此、在公式中考虑20mA、PSW = V * I * FSW *(Qgs2+QSD)/IG = 24* 2.2* 16e-9/20e-3 =.8448瓦  

    直流总线电压= 24V

    额定电机电流= 2.2A  

    那么、您能否确认这种可接受的计算开关损耗? 我也会在仿真中更接近这一点。  

    我从图中选择了 IG、因为为了计算、我需要知道 Rdriver、它是 DRV 8305的栅极驱动器电阻。 此信息缺失、您能否确认此值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:
    这看起来是一个很好的估计值。 我将把这个信息发送给 DRV8305产品团队、因为他们比我更熟悉自己的 IC。