This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:/BT 系列

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773814/tps2372-bt-line

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2373

大家好、

我对 TPS2372上的/BT 线路有疑问。 我知道/BT 线路指示是否已 将符合 BT 标准的 PSE 连接到 TPS2372、当发生这种情况时/BT 为低电平、并指示 PSE 符合 BT 标准。  

在 TPS2372数据表的第16页的表3 中、我们可以看到降级情况、在每种情况下、3-4类 PSE 必须发送比其发送的分类手指更少的分类手指 (这就是它们降级为3-4类的原因)。即使 PSE 发送的分类手指少于4个、 BT PD 也会在 /BT 线路上设置一个 cero、指示 PSE 是 BT PSE。  这是否意味着 BT PD 可以检测到 BT PSE、甚至 强迫 BT PSE 发送少4个分类手指?

换句话说、无论 BT PSE 向 BT PD 发送多少分类手指、BT PD 都会将 BT PSE 检测为 BT PSE?

此致、

Daniel。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    没错。 分类手指的数量与 PSE 向 PD 提供的功率量有关。 第一个长类别事件(如 BT 标准中所述)将使 BT PD 能够区分 BT PSE 3类或4类和1类或2类 PSE。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    那么、我们是否可以说 配置了任何类别的 BT PD 将始终识别 BT PSE 并将/BT 线路置于低电平?  这是否还意味着只要 PSE 不是 BT PSE (可能是802.3at PSE、802.3af PSE 或任何其他非标准 PSE)、/BT 线路就会保持高电平?

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    BT 3型或4型将输出一个与分类手指数量无关的第一长分类手指。 说到 TI 的 PoE BT PD、即使 RCLSA 设置为0-8级、它也会处理此问题、/BT 也会变为低电平。 这显示在 TPS2373和 TPS2372数据表中的 THP/TPL/BT 真值表中。

    1型和2型 PSE 以及非标准 PSE (我知道)不会实现第一个长分类手指、因此/BT 在连接到 TI 的 BT PD 时将保持高电平。

    谢谢!

    此致、

    达尔文