This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:固定 LDO LM1117MPX-5.0的稳定性

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774257/lm1117-stability-of-fixed-ldo-lm1117mpx-5-0

器件型号:LM1117

您好!

我在以下条件下使用 LM117MPX-5.0:

-输入电容为 MLCC 47uF

-输出电容为 MLCC 47uF

-负载电流为200mA

-输入电压为6.5V

-输出电压为5V (固定 LDO)

 电容器的 ESR 图显示、低频时的 ESR 约为70-80m Ω、 100kHz 时降至约5m Ω。

我是否可以考虑这些值来提供稳定性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    线性稳压器的 ESR 规格以电容器的谐振频率给出。 这是电容器阻抗曲线上的最低点。

    请务必从电容器制造商的数据表中查看您的预期电容器规格、以确保它们符合 LM1117数据表中规定的 ESR 要求。  您可能需要添加一个串联电阻器以满足 ESR 规格、因为您使用的是陶瓷电容器。

    非常尊重、

    Ryan