This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:不需要电池的容量信息

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774220/bq78350-the-capacity-information-of-battery-are-not-expected

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

尊敬的 E2E:

我发现容量寄存器的值不是预期值。

首先、我得到的电压为0x6ff2 = 28658mV、这几乎是充满电的电压、电流为0x1dc = 476mA。

/# i2cget -y 107 0x0B 0x9 w -f

0x6ff2   => 28658mV

/# i2cget -y 107 0x0B 0xA w -f

0x01dc  => 476mA  

 

然后、我尝试在下面获取一些容量信息。

/# i2cget -y 107 0x0B 0x3 w -f

0x6001  =>这是电池模式。 CAPM 位设置为0、这意味着容量将以 mAh 为单位报告数据。

/# i2cget -y 107 0x0B 0xd w -f

0x001a  => 26%;这应该接近100%。

/# i2cget -y 107 0x0B 0xe w -f

0x001a  => 26%; 这应该接近100%。

/# i2cget -y 107 0x0B 0xF w -f

0x0d81   => 3457 * 10mAh = 34570mAh;这远远超出规格。

 

 

 

 

我认为 i2c 命令运行良好、因为电压和电流的值是我们预期的值、但不确定容量的值为何不是。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    设置精确监测需要执行一些重要步骤。 您是否已经完成了使用 BQ78350-R1应用手册第2.3节中的步骤?  http://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    请务必为您的电池选择最接近的 ChemID、在监测计数据闪存中设置设计容量、并使用 GPCCEDV 在线工具设置您的 CEDV 参数。  

    此致、

    Matt