This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用适用于 POE 隔离式电源转换器的非定制变压器可实现最高效率。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23770, TPS23753A, TPS23750, TPS23757, TPS23757EVM, TPS2376-H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773754/highest-efficiency-possible-with-non-custom-transformers-for-poe-isolated-power-converter

主题中讨论的其他器件:TPS23753TPS23770TPS23753ATPS23750TPS23757TPS23757EVMTPS2376-H

你(们)好

我需要为电压为5V 时约为12W 的负载设计 POE PD 分类+隔离式电源转换器级。

由于这是0类 POE 的高负载、我确实需要高效率。 我不希望此设计为 POE+。

哪种解决方案最适合高效率、但也不需要使用定制变压器?

1.独立的隔离式电源转换器 IC 和 PoE PD IC? 我使用了 TI Webench、它展示了多个电源转换器原理图、但几乎所有原理图都有定制的变压器...

2.结合了 POE PD 功能和反激式转换器的 IC 之一。 我也检查过这些内容、但我不知道 所有这些 TPS23753A、 TPS23753、 TPS23750、TPS23770、 TPS23757中的哪一个最有效。

请提供建议吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    感谢您的提问。

    为获得最高效率和非定制变压器以及 PoE PD +反激式转换器组合、我推荐使用 TPS23757EVM。 此设计能够实现以下效率:

    上面显示的电源效率线仅代表直流/直流转换器效率。 为了进一步将 PoE 效率提高~1-2%、您可以修改 EVM 设计、以使用全 FET 桥或半 FET 桥/半二极管桥、而不是本设计中使用的全二极管桥。  

    例如:

    下面是完整的 FET 桥接器 TI 设计示例: TPS2373-4EVM-758

    下面是一个半 FET 桥/半二极管桥 TI 参考设计示例: TPS2372-3EVM-757

    2.对于 独立 PoE PD、我建议使用 TPS2376-H 要让直流/直流转换器与此 PoE PD 配对以获得所需的效率、请随时在我们的 TI 参考设计库 中搜索:http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search? 

    此致、  

    Brett Colteaux

    产品营销工程师| PoE 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brett。 感谢您的回答!

    我已经开始使用  TPS23757进行设计的计算