This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:负直流转换器电荷泵噪声(无法消除?)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772787/lm27761-negative-dc-converter-charge-pump-noise-impossible-to-get-rid-of

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LM2776

您好!

我们一直在为射电天文学接收器开发一些敏感(低噪声)射频电路、我们需要使用由中国一家公司提供的光纤射频。  遗憾的是、该公司一直很乐于助人、在其子板上使用了负直流电源。  最初的-5V 芯片(LM2776)噪声很大、会产生2MHz 电荷泵尖峰、这些尖峰会耦合到射频频带(50-250MHz)中。  我使用 LM27761设计了一个直流滤波器电路、该电路应更好地消除噪声。  该电路如下所示、基本上使用共模扼流圈和正常模式扼流圈的组合。  LM27761芯片的接地层与模拟接地分离、仅通过扼流圈耦合。  遗憾的是、执行敏感测量时、我们仍然会拾取尖峰、尽管尖峰会显著降低。  我们现在处于一个非常困难的位置、因为我们需要尽快投入大批量生产、并且确实需要解决这个问题。  有人能说我们做了什么错了。  我们是否可以使用其他 TI 器件来消除此噪声?  非常感谢您的帮助。

此致、Nima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    为了更好地帮助您、您是否可以提供布局? 如果这不是敏感信息。 否则、我们将通过电子邮件进行交换。
    我还建议您遵循 LM27761数据表中的布局指南。 布局在该拓扑中非常重要。

    您能不能更具体地说明您正在执行的测量? 您是否仅在系统输出端观察此尖峰? 您能否提供显示问题的波形?

    感谢您与我们联系。

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我没有听到您的反馈。
    您是否已收集有关申请的信息?
    您是否有任何后续问题?
    否则、我将假定您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Dorian