This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:输出电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169EVM, TPS61169, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773204/tps61169-output-current

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: 、TPS61500

团队、

客户正在评估以下规格要求中用于 IP 摄像机闪存应用的 TPS61169EVM。

输入电压:3V 至4.2V 单节电池

输出电流:200mA

LED#:4.

根据客户的需求、我们遵循数据表中的公式并更改了 R5=1 Ω、D1连续正向电流= 1A、电感器:10uH 或20uH、Ilrms=2A、但不知为何、线圈输出电流低于或高于预期。

此外、在某些情况下、Ilpk 似乎触及1.2A 最小电流限制阈值、尽管我没有从估算中得到该阈值。 如果 tps61169不是一个好的解决方案、您是否会看到随附的测试数据并提供一些意见或建议我们使用其他解决方案? 谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS61169-test-data.zip

谢谢。

Allan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、
    以下是为您提供的建议:
    1)。 在 TPS61169 Vin 引脚附近添加另一个有关输入电压的测量值;
    2)。器件触发电流限制1.2A;
    3)。 我无法理解何时使用3V、10uH 时、波形看起来正常、但当您将电压增加到4.2V 时、波形变得不稳定?
    4)。 您能否使用万用表测量 FB 和 GND 之间的电流,我想可能会影响这一点。
    5)。 您是否可以尝试使用2R 替换1R 以查看是否有任何改进? 让我们来看看该现象是否随输出电流而变化。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果电流限制是最简单的事实、您是否会针对需求建议其他适当的解决方案?  

    注意:对于 ILE=100mA 的情况、我们已经在 R5=2欧姆的情况下进行了测试、在3Vin 或4.2Vin 条件下没有问题。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、
    TPS61500怎么样? 该器件具有大约3A 的更高电流限制。 它应该能够支持这种应用。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将尝试一下。 谢谢。