This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:能否支持该规范?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773728/lm5180-q1-can-i-support-the-spec

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

尊敬的 TI:

我计划使用以下三种解决方案进行设计。
输入:7V 至24V /单输出:15V、0.3A
输入:7V 至24V /双路输出:15V、0.15A、15V、0.15A
输入:7V 至24V /三路输出:15V、0.25A、15V、0.1A、15V、0.1A
是否存在设计问题?
=>使用 Webench 进行设计时、由于输入规格问题而出现错误。
变压器设计方法是否有其他工具支持?
=> Webench 只能设计单个输出。

请查看、让我们尽快提供您的反馈。
如果您有任何疑问、请随时与我联系。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎我能够使用 webench 生成设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    或者、您也可以查看此采用 LM5180的多轨 TI 设计
    www.ti.com/.../TIDA-010006

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arief:
    感谢您的关注和支持。
    它不采用300mA 的设计。 有原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arief:
    您的设计方法是150mA 电流。
    我所需要的是单个输出上的300mA 电流。 为什么它的设计目标不是300mA?
    总功率为4.5W、这似乎没有问题。 (LM5180-Q1:输出功率高达7W)