This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:半自动充电器多路复用器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773516/tps2595-semi-automatic-charger-multiplexer

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: BQ25896

尊敬的 TI 团队:

我看到了一个建议用于为多路复用器充电的 TPS2595。

我们计划使用 BQ25896 (具有 USB 或太阳能输入)、它应按顺序为两节或四节电池充电(一次只为一节电池充电、其他电池应断开连接)。

为了保护和"断开"禁用的"电池、我想我们可以使用 TPS2595 -每个电池一个、输出连接到充电器 IC。 是这样吗? 为此、我们是否需要"Quick output discharge (快速输出放电)"选项?

另一个问题:是否可以半自动使用 EN/UVLO 引脚? 很高兴我们可以使用该引脚使 MCU 启用或禁用特定的 TPS2595 (将 EN 引脚拉高)、它仍然可以确保 TPS2595仅在电压处于 PGOOD 阈值内时提供输出。

或者可能有一个完全符合我们要求的双路/四路双向电源开关?

呃,我希望这是可以理解的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我知道您希望按顺序为两节或四节1S 电池充电。
    -您需要两个电子保险丝才能实现双向开关。 如果每个电池只使用一个电子保险丝、则会有反向电流从电子保险丝的输出流至电子保险丝的输入流过 FET 的体二极管。

    - IC 的 EN/UVLO 引脚可由外部主机驱动。 无需任何胶合逻辑即可直接从 GPIO 驱动该引脚。 数据表第8.4.2节中提到了这一点。

    不幸的是,我们的产品系列中还没有多通道双向电子保险丝 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    感谢您的回复。

    关于 EN 引脚:我知道它可以由外部主机驱动、但我想知道是否仍然可以保持自主 UVLO。 与超低电阻 FET 相结合、会怎么样呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、您可以使用电阻分压器进行 UVLO 操作、然后将 FET 与低侧电阻并联、该电阻可由微控制器的 GPIO 控制。
    您也可以考虑使用 TPS2592xx 系列器件来实现 BPS。 在 TPS2592xx 器件被禁用时、我们观察到从 Vout 到 Vin 的泄漏电流比 TPS2595xx 更小。