This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:环路补偿计算查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773665/lm3424-q1-loop-compensation-calculations-query

器件型号:LM3424-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3424

我在降压模式下使用 LM3424。  在数据表中、环路补偿中没有针对降压模式计算 Ω(Z1)(部分: 8.2.1.9)。 要计算 C(CMP)和 C(FS)的值,我是否在不考虑 Ω Z1)的情况下继续进行,或者是否需要它的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gurmandep、

    降压模式没有 W (Z1)、因此您应该不使用它来继续。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息...