This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:如何使用外部自举 IC UCC27714以及 UCC256301

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC27714, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772247/ucc256301-how-to-use-external-bootstrap-ic-ucc27714-along-with-ucc256301

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC27517A

您好!

我们希望使用 UCC256301以及外部 自举 IC UCC27714来提高峰值电流能力。

在本例中、如何连接 UCC256301的自举连接? 如果您有的话、请给我提供任何参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、您好!

    感谢您关注 UCC256301 LLC 控制器。 将 UCC27714驱动器用于特定应用将会是一个大问题。 UCC256301已经具有浮动高侧驱动器、需要将 HS 连接到开关节点以实现自适应时序、然后必须将其输出连接到 UCC27714上的 GND 基准输入。 这些器件将需要非常复杂的接口。

    一种更简单的替代方法是使用两个具有更高电流能力的低侧驱动器 UCC27517A、但外部高侧可以像内部驱动器一样进行引导。 将高侧 UCC27517A GND 和 IN-引脚连接到开关节点。
    将 VDD 电容和 VDD 输入端连接到自举二极管和 RVCC 的串联电阻。 将 HO 输出连接到高侧外部驱动器的 IN+输入。

    更小的单独封装可提高 PCB 布局灵活性。
    我希望这能满足您的设计要求。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的回复、

    我们有单独的电源板和控制板。

    如果我们将 UCC27517A 与 UCC256301配合使用、则电源板中将有 UCC27517A、控制板中将有 LLC IC。

    我们应该将自举电容器和二极管放置在何处、以实现小栅极环路和正常运行。

    只是想了解,如果我们想使用具有自适应时间的外部自举 IC,是否可以? 在这种情况下、我们应该如何连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、您好!

    我建议将自举二极管、一个"自举"串联电阻器和自举电容器全部放置在驱动器旁边的电源板上。
    将有一些峰值电流、由控制板上的 RVCC 汲取的串联电阻器稍作限制。 尝试排列 RVCC 路径、以使其与 GND 的环路面积尽可能小、尽管该路径将通过底部 MOSFET。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ulrich、
    您能否为此共享任何参考布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、您好!

    很抱歉、我没有专门针对此建议的参考设计。
    UCC27517A 数据表在第12节(第21页和第22页)中给出了典型应用的布局指南。
    这可以直接应用于低侧 MOSFET。 对于高侧、可将自举二极管和串联电阻器放置在驱动器 IC 的左侧、其中 VDD 和 RTN 过孔靠近 C1。

    则 RVCC 输入和 GND 返回连接将位于自举二极管的左侧。
    此外、C1的自举 VCC 和 GND 需要路由回 UCC256301的 HB 和 HS 引脚。
    布线的主要思想是遵循数据表的指导原则、以使电流路径的环路区域尽可能小、从而更大限度地减少或消除耦合到相邻电路中的噪声。

    由于 UCC27517A 正在为高侧执行栅极驱动功能、因此 HS、HO 和 HB 网络的峰值电流相当低、因此轨道宽度可以相对较窄、但根据一般原理、环路面积仍然较小。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich 的回复。