This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 OTG5V 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772445/bq25601-bq25601-otg5v-problem

器件型号:BQ25601

您好 TI 先生

我想知道 具有5.2V/1.5A 电源的 BQ25601 OTG5V、这有什么问题吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OTG 输出和电源是否同时打开? 这是一个问题。

    是否仅启用一个电源? 没关系。

    那么、您能更详细地描述一下您的测试条件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、OTG 输出和电源同时打开。
    我知道当负载侧有电源时、BQ25601将从 OTG 模式更改为充电模式。
    我担心 BQ25601从 OTG 模式更改为充电模式时会有风险。
    BQ25601是否允许在短时间内同时存在两个电源
    例如200ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Terry、

    如果处于 OTG 模式、BQ25601不会检测到新输入源是否存在。 您需要应用一个输入源、该输入源要么会使 OTG 输出过载(由于电压要低得多)、要么需要达到可编程的输入 OVP 阈值。

    它可能支持两个电源、但这是一种无法表征的行为。 我们可以说的是、如果 OTG 在其他电源之前存在、并且之前提到的情况未发生、即使应用了不同的电源、它也将保持在 OTG 模式。 如果先应用电源、以便先启用充电模式、则充电器仍将保持充电模式。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、BQ25601确实不会退出 OTG 模式。 只有当适配器电压高于 OTG 电压时、OTG 才能因 OVP 而停止。  至于是否存在任何风险、我应该与设计人员核实、然后在稍后向您提供反馈。

    谢谢