This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:提取 bq24610的充电满信号

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771782/bq24610-extraction-of-charging-full-signal-of-bq24610

器件型号:BQ24610

大家好、我想问、当我禁止充电时间以及预充电和终止时、充满信号的电是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不理解你的问题。 是否禁用安全计时器、预充电和终止阈值?

    您的意思是"充满信号的电荷"? 您是否在询问 STAT1和 STAT2引脚?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想问、当我将 TTC 引脚连接到低电平时、禁止充电时间和终止模式、那么电池指示灯信号将始终显示正在充电、然后当我降低 TCC 时、可以看到充电信号的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您问题的第一部分。 但是、以下内容意味着什么? 如果 TTC 已被拉低、您尝试低于 GND 的电压会降低多少?

    [引用 user4960217]\n 然后、当我降低 TCC 时、可以看到哪部分充电信号?您好、

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel。

      当我下拉 TTC 时、如何知道电池已满?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 TTC 被下拉时、充电器不会终止。 通常、您可以使用电池电量监测计来判断电池充电状态(SoC)是否接近100%。 充电器本身不会告诉您您是否接近100%。 它只会根据电池制造商规格削减充电电流。

    由于您禁用了终端、因此充电器将保持充电模式。 除非存在另一个故障、否则 STAT 引脚将不会发生变化。


    此致、
    Joel H