请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 你(们)好,先生
BQ25703A 是否可以在 USBC PD 应用上支持 NVDC 降压/升压充电器解决方案(它支持2.0或3.0)?
客户规格如下、我们的参考设计是否可以满足?
电池信息如下所示、
化学:锂离子/聚合物
Cell #:2或3系列
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.