This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 是否可以在 USBC PD 应用上支持 NVDC 降压/升压充电器解决方案?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771759/bq25703a-may-bq25703a-can-support-nvdc-buck-boost-charger-solution-on-usbc-pd-application

器件型号:BQ25703A

你(们)好,先生  

BQ25703A 是否可以在 USBC PD 应用上支持 NVDC 降压/升压充电器解决方案(它支持2.0或3.0)?

客户规格如下、我们的参考设计是否可以满足?

电池信息如下所示、

化学:锂离子/聚合物

Cell #:2或3系列

                            令人很烦

                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能更详细地描述您的请求吗?

    据我了解、BQ25703A 可以支持5V ~ 20V USB PD 输入源、并可以为1节至4节的电池充电。

    但该器件没有 USB PD 通信功能、您应该在设计中添加一个 USB PD 控制器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    谢谢