This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372双输入冗余 PoE

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773233/tps2372-tps2372-dual-input-redundant-poe

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:PMP20859TPS2373

您好、先生、

我指的是 PMP20895双输入冗余 PoE 输入。

我能否使用 PMP20895参考设计从两个 PoE 输入获得51W+51W 的功率?

目标是获得4端口 PSE 输入以获得200W 电源。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    PMP20859用于 PoE PD 冗余、而不是功率共享、因此本 TI 设计不保证功率共享。

    我建议与您当地的 TI FAE 合作、他们可能会帮助您定义200W 的新系统级解决方案。 请注意、功率共享应用将需要为每个端口配备一个直流/直流转换器。 因此、我建议 TPS2373 PD 控制器与 PWM 控制器配对。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    非常感谢您的建议!

    还有一个问题。

    根据我的理解,tps2372/2373只是提供系统来获得 PSE 电源。

    我是否可以知道 TPS2372/73后面每个端口使用直流/直流的原因?  

    Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    为了实现共享、系统必须能够主动调整直流/直流转换器以匹配输出、从而使两个通道平均共享功率。 这可以通过两个独立的直流/直流转换器来实现。 举个例子、当我们使用两个电流共享控制器时、如下面的 PMP5236中所示、IC 会感应电流并根据需要调整每个转换器上的反馈、以便输出电压匹配以共享功率。 这只是一种方法、还有其他可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    明白了。 非常感谢您的帮助!