This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:关于启动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515, TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772238/tps92512-about-start-up

器件型号:TPS92512
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92515

大家好

接通电源后、PDIM 从 L 切换到 H 到调节模式的时间(Tdelay))很长、这是我遇到的问题。

是否可以使 Ccomp 更小? 是否有其他方法可以缩短时间?

数据表的图14不是启动后的第一个波形,而是波形稳定吗?

在打开电源后 COMP 为0V、但在稳定期间由开关控制。

我从数据表的功能方框图中了解到电压不会降低。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    您可以使 Ccomp 更小、只要它在您的工作条件和设计中保持稳定即可。 您还可以查看第二类补偿。 另一种选择是在首次加电至0.6V 左右时对 COMP 进行预充电。 如果您在加电期间进行 PWM 调光、则可以延迟 PWM 并保持高电平直到 COMP 部分充电。 您还可以查看 TPS92515或 LM3409、它们是滞环控制器、可加快上电速度。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin-san

    感谢您的快速响应。
    请告诉我 type2文档文件的链接。
    此外、请告诉我预充电的电路配置。
    首先、我将检查上述两种模式。
    如果很难做到这一点、我向客户推荐 TPS92515和 LM3409。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    8.3.6显示了 BW 的公式。  它还指出、您可以使用低至0.01uF 的 Ccomp 值。


    以下是类型2和类型3补偿器的链接: www.ti.com/.../getliterature.tsp 环路分析器可能是实现此功能最简单的工具。

    如果他们想要对补偿电容器进行预充电、则电流镜(两个晶体管和一些电阻器)和固定电压(如5V)将起作用、尽管它添加了很多组件。 想法是设置电流镜、使补偿侧提供高达约0.6V 的电流、然后让 TPS92512接管晶体管的反向偏置、这将需要一些设计工作。

    他们是否在尝试在 PWM 期间加电?

    他们还可以尝试降低电容值、并确保 TPS92512在其工作范围内仍然保持稳定。

    磁滞部分是实现这一目标的更简单的方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san

    感谢您的回复。

    我见 SLVA662。

    对于 II 型、我认为计算需要 R2和 C1。

    您知道 R2和 C1的值吗?
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    这些值是环路补偿的一部分。 这取决于它们的应用。 最好使用环路分析器并在所有角落条件下运行驱动器、以确保环路在其整个工作范围内保持稳定。 通过查看所有运行条件下的瞬态响应、可以在较小的程度上实现这一点。 当我这样做时、我增加带宽、直到变得有点不稳定、然后再减少适当的量以确保一定的裕度。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我将告诉客户、有必要通过实际测量来确认稳定性。

    此致、

    高志林