This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20136:NC 引脚

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773969/lm20136-nc-pin

器件型号:LM20136

大家好、

关于 LM20136的 NC 引脚(引脚5)、数据表显示要将该引脚连接到 GND 以确保正常运行。 我有两个问题:

  • 引脚5是否内部连接到任何元件?
  • 将 NC 引脚保留为不连接会产生什么后果?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    1. 如您所述,数据表显示“将此引脚连接到 GND 以确保正常运行”。

    2. 我检查了 EVM、实际上它们将引脚5直接连接到 GND、并将其连接到器件下方的外露散热焊盘。

    我 检查了引线键合图。  它没有显示出与引脚5绑定的任何内容、因此它实际上是一个真正的 NC 引脚。

    话虽如此、我认为如果连接与否会有所不同、但我是安全的、并不抱歉、继续将其直接连接到器件下方的 GND。