This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:在 LMG1020中使用栅极电阻器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773947/lmg1020-using-gate-resistor-in-lmg1020

器件型号:LMG1020

我使用 LMG1020来驱动 epc2032...

我只想使用铁氧体磁珠(100MHz 时为26 Ω)代替栅极电阻器、以减少栅极振铃....

它会给 LMG1020带来任何类型的压力吗? (因为栅极上建议的最小栅极电阻为2欧姆)

还有一个疑问-为什么 TI 使用了0欧姆栅极电阻器(我们不能在这里直接短接...?)  LMG1020 EVM 模块中的..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    感谢您的到来、欢迎来到 e2e!
    LMG1020可搭配0欧姆或不带栅极电阻器使用。 栅极电阻器有助于降低内部功耗、还可用于减少在栅极处看到的振铃、只要结温和输出/栅极保持在规格范围内、您就可以使用0欧姆栅极电阻器。 可以在栅极上使用铁氧体磁珠、在给定的负载和频率下、具有大于2欧姆的电阻将降低应力以及栅极速度。

    如果您需要更快的开关时间、您可以降低环形频率下的铁氧体电阻值。 通过测量振铃频率和降低电阻值来确保所需的电阻以及在多大频率下进行经验测试、从而提供良好的振铃速度关系。

    您还可以按照此应用手册操作、指导您完成整个过程。
    www.ti.com/.../slla385.pdf

    这是否有助于回答您的问题?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 EPC 2032、栅极输入电容为1270pF...
    我想以1MHz 的频率运行电路...(电压为60V、电流约为6A)、它是否会导致驱动器中出现任何类型的过热...
    我第一次使用铁氧体磁珠、如果您能给我一些选择相同磁珠的指南、那将非常有帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    输入电容和开关频率都很低、不应导致任何耗散问题。
    对于铁氧体磁珠、减小 LMG1020输出引脚和 EPC 栅极之间的面积是一种不错的做法、因此建议使用尺寸更小的电阻器、而改用常规电阻器可能就足够了。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您...
    另一个问题-在 LMG1020的数据表中、建议使用电阻器将反相引脚接地。
    但在 LMG1020 EVM 原理图中、反相引脚直接接地...
    那么、我应该使用一个电阻器、还是可以直接将其接地...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    反相引脚接地、以便始终使能输出。
    您可以接地-通过直接接地来永久启用器件。 无需电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我、
    谢谢、