This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流转换器、24V 输入电压、24V 输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DCV012415D, DCP012415DB, LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773629/isolated-dcdc-converter-24vin-24vout

主题中讨论的其他器件:DCV012415DDCP012415DBLMZ14201H

您好!

我们正在寻找24V 输入电压、24V 输出电压的隔离式直流/直流转换器。 是否有任何器件符合此规格?

在我的搜索中、 DCV012415D 或 DCP012415DB、24Vin +/- 15V 模块是最接近的模块。 在这种情况下、我们应该使用+30V 输出+ LDO 来实现24V 电压吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    是否需要隔离式直流/直流? 电源模块产品系列没有适用于隔离式24V 输出器件的任何解决方案。 但是、对于非隔离式直流/直流降压电源模块、采用引线式封装的 LMZ14201H 可实现42Vin_max 至24Vout_max 解决方案。 这是否是您的应用的合适替代方案?

    此致、
    Jimmy