This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:评估问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1EVM, TPS62821, TPS54160, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773441/tps57160-q1-evaluation-questions

器件型号:TPS57160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS54160LM43603

您好!

我的客户使用 TPS57160-Q1EVM 评估了 TPS57160、他们在其中修改了以下内容: R3、R4 = DNP;R7 = 16k; R8=5k2。

它们的要求如下:VIN = 3.6V、Vout = 3.3V @ 1A。 在此输入电压下、器件未输出预期的3.3V 电压。 值是

这是有原因的吗? 此器件是否完全适合此用例?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当稳压器不提供3.3V 电压时、请发送 PH 和 BOOT 电压的示波器截图。
    应用在较高的输入电压下是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    @ Iout =~600mA 器件在3.6V 以上停止工作。

    请参阅以下示波器截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是很难满足的规格。
    该器件似乎无法满足您的需求。

    确保输入电源不会在器件的 VIN 节点下降
    而导致的。

    您可以尝试使用 LMR43603。
    或者 TPS62821、如果您只需要5V 的最大输入电压。

    此外、以下应用手册可能会有所帮助。
    www.ti.com/.../slva547a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于其大多数应用、以下是其规格:

    输入电压:3、6V…。 14V (典型值5V /绝对最大值 60伏)

    输出电压:3、3V / 400…600mA (最大800mA)。

    我的客户发表了以下声明:根据数据表、器件应能够满足上述规格。 为什么器件不符合数据表规格?

    发生这种情况有什么原因吗?

    我‘m 了 TPS54160,但不确定它是否能正常工作。 您能否提出任何其他符合上述规范的器件?

    谢谢你。

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管数据表指示器件将切换至3.5V 输入电压、这是如此
    并不意味着它将在所有负载条件下以最小输入电压正确调节。

    如果您可以向我们展示原理图和布局、我们可能会看到一些东西
    设计出色。

    如上所述、您可能需要查看 LM43603。
    在任何情况下、都需要对设计进行测试、以确保设计符合要求
    符合要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    测量是使用产品线 www.ti.com/.../TPS57160-Q1EVM 上的此 EVM 进行的。
    进行了以下修改:
    R3、R4 = DNP;R7 = 16k;R8 = 5k2。

    此致、
    Stani