This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:高电压稳压器设计

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773607/lm337-high-voltage-regulator-design

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:LM317

要求:

1)输入电压:108V,输出电压:105V,输出电流:最大1.6A (正电源轨)

2) 1)输入电压:-108V、输出电压:-105V、输出电流:最大1.6A (负电源轨)

对于较低的电压、我们可以使用 LM317和 LM337配对来提供正负电压。

对于高电压、对于正模式下的 LM317、我们需要遵循 SNVA583中建议的"浮动模式"。

我们如何使用 LM337实现负、高电压、浮动模式? 是否有任何推荐的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    由于所需的余量(|Vin - Vout|= 3V)在这两个稳压器的最大输入输出差分范围内、因此不需要浮动模式配置。 典型应用原理图可在 R2经过调整后提供所需的105V 或-105V 输出电压的情况下使用。 请记住、虽然稳压性能仍然正常、但在建议的工作条件之外使用这些器件时、稳压性能可能与数据表有所不同。 这两种稳压器的最大建议输出电流均为1.5A、而 LM317的最大建议输出电压为37V  

    "浮动模式"配置适用于稳压器的余量预计超过40V 的情况(齐纳二极管钳制稳压器上的输入-输出差分、并且在高压 BJT 上出现剩余压降)。 通过使用高电压 PNP BJT 并翻转齐纳二极管的极性、可以使用 LM337实现这一点、如以下主题 所示:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/768907/2851728#2851728 

    请注意、由于可在外部 BJT 中耗散大量功率、这些器件的最大输出电流要低得多。  

    谢谢、

    Gerard