This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:板载10V 偏置或不正确的跳线设置有问题?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771991/lm5170evm-bidir-problem-of-onboard-10v-bias-or-improper-jumpers-setting

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

尊敬的 Sirs!

我将 LM5170EVM-BIDIR 连接到了外部器件(直流电源)、正如用户手册中所述、这里有 Youhao Xi 先生建议的跳线设置-> e2e.ti.com/.../756524

遗憾的是、我的 LM5170EVM-BIDIR 不适用于这些设置(以及任何跳线 J4和 J21组合)。 LED D12为盲状态。

当我使用施加到引脚 J17-43 (10V)的外部10V 电源在跳线 J4和 J21开路的情况下为电路供电时、系统工作正常。

这是板载10V 偏置还是不正确的跳线设置问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、

    您提到的上一篇文章的链接已断开、我不确定您实际提到的是哪篇文章。 请显示完整的链接。

    听起来您没有启用板载10V 偏置电源。 启用它的两种方法:

    (1)如果存在12V 电压、则需要组装 R4并闭合 J1的引脚2-3;如果存在48V 电压、则闭合1-2。 这将启用板载10V。 使用 R4=100k。

    (2)或者、您还可以为 J17引脚5提供3.3V 电压、该引脚在丝印上标记为 EN。 请注意、EN 标签位于 GND 引脚旁边。 另一侧的引脚为引脚5。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    上一篇文章的链接在这里--> http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/756524#pi320995=1

    方法(2)仅在我使用外部10V 电源(J4和 J21开路)时有效。 当我尝试使用板载偏置(J4和 J21 (2-3)闭合)时、为 J17引脚5 (EN)提供3.3V 电压不会产生任何影响(我知道 GND PIN6位于 EN 引脚5下)。

    关于方法(1)-我将尝试使用额外的电阻 R4 100k 并关闭 J1引脚1-2 (48V 电源)、但跳线 J4和 J21又如何? 在这种情况下、它应该关闭还是打开?

    此致

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    如果您想使用板载偏置电源、则应关闭 J4和 J21。  另请参阅 EVM 的原理图。  我建议 R4的原因是从 EVM 获取主使能信号(UVLO)、因此您无需提供外部 UVLO 命令。

    祝您好运!

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    遗憾的是 R4没有帮助。 启动电路的唯一方法是使用外部10V 偏置。 板载偏置是否可能会损坏?

    此致
    Piotr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    它应该。  其理念是在 UVLO 引脚上提供大于2.5V 的电压、以启用板载偏置电源以及 LM5170。  请参阅 EVM 原理图并跟踪 UVLO 信号线。  安装 R4后、还需要关闭 J1的1-2或2-3、具体取决于 提供的电源是12V 还是48V。  

    完成此操作后、为电源供电并检查板载10V、5V 和3.3V 偏置电源。  它们应该全部打开。  否则、板载电源可能会因某种原因而损坏。

    请告诉我问题是否得到解决。  我在这里关闭此主题、但您可以通过发布重新打开。

    谢谢、

    Youhao