This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62800:需要将稳压器配置为 PWM 模式、同时将器件设置为1.2V 输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773934/tps62800-need-to-configure-the-regulator-for-pwm-mode-while-setting-device-for-1-2v-output

器件型号:TPS62800

您好、支持团队、  

有鸡肉/鸡蛋问题。 我的客户只需要在 PWM 模式下运行器件、但是电源正在为可用于控制选择引脚的 uproc 供电。 我们的想法是使用一个低泄漏二极管 、这样、加电时、tps62800将读取电阻值并加电、然后 uproc 可以将 GPIO 拉高并强制采用 PWM 模式。  

您是否发现此解决方案存在任何问题或问题?  

您是否有更好的解决方案?

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、这是可行的。

    在 VSEL/MODE 上安装56.2k Ω、并将二极管从 GPIO (阳极)连接到 VSEL/MODE 引脚(阴极)。