This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有 MAX14913八路高速、高侧开关/推挽驱动器等器件?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TPL7407LA, TPIC44H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773138/do-we-have-a-device-like-max14913-octal-high-speed-high-side-switch-push-pull-driver

主题中讨论的其他器件:TIC12400、 TPL7407LA、 TPIC44H01

大家好、

    我们是否有像 MAX14913这样的器件? 它是 八路高速、高侧开关/推挽驱动器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    MAX14913是一款推挽驱动器、能够驱动大于0.5A 的电流。 开关和多路复用器几乎都是无源器件、没有驱动能力、低功耗 支持小于0.5A

    您在系统中使用此器件的目的是什么?  我可能有此器件 TIC12400的低功耗版本、具体取决于您尝试对其执行的操作。  

    我在竞争对手的交叉参考工具中键入了该器件、然后我转到了外设驱动程序、因此我要将此主题移至该论坛。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    从外设驱动器/低侧开关的角度来看、我们最接近的等效器件是 ULN2803A 或 TPL7407LA。 但是、这些器件没有串行接口或高级监控/保护功能。

    对于此类功能、我建议查看 TPIC 栅极驱动器。 请告诉我这些内容是否更适合此应用、我可以将此帖子重新分配给该组。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

         我是否可以知道哪个 TPIC 器件型号适用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们有一个低速4mA 驱动4通道高侧栅极驱动器 TPIC44h01、它可以通过 SPI 并行或串行驱动输入。
    每个通道都配备了保护功能。
    该器件具有低速功能、可用于始终开/关100%或非常长的占空比、因为电荷泵仅提供4mA 的驱动电流。 这是否适合您的应用? 您要切换什么 FET? 频率是多少?

    谢谢、